结果:找到"JLC 3D预览",相关内容193条
- 用LCEDA下PCB订单时,在订单页面不会显示3D预览
- 用LCEDA直接跳转到下PCB订单时,在PCB订单参数选择页面不会显示该PCB的3D预览,建议增加.而通过上传pcb文件压缩包(非LCEDAPCB格式,其他EDA软件创建)的方式下单时,在订单信息选择页面会显示上传pcb的3D预览.
- 所属专栏: PCB打样 标签: 3D预览 发帖人:小申申申 发帖时间:2023-12-11 10:38:00
- 立创eda专业版离线模式3D预览
- 立创eda专业版的全离线模式的3D预览只能显示黑白方块吗?怎么实现正常显示?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 3D预览 发帖人:hubert 发帖时间:2023-11-08 19:47:00
- 求助帖
- 这个是怎么回事?怎么解决?而且3D预览怎么改默认设置,每次3D的时候都是FPC,有解决方法吗???
- 所属专栏: 技术交流 标签: JLC 3D预览 发帖人:森行号火箭 发帖时间:2023-11-01 11:52:00
- 禁止填充区域在3D预览模式是不是显示不出来啊?
- 是显示不出来还是我搞错了?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 禁止区域 3D预览 发帖人:xzy焱 发帖时间:2023-07-23 03:30:00
- 立创EDA专业版,1.4.26,为什么3D预览都是黑白块?
- 使用立创EDA专业版,1.4.26,为什么3D预览都是黑白块?有知道的是哪里设置不对吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D预览 无法预览3D 3D显示黑白块 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2022-02-27 13:07:00
- PCB的照片预览和3D预览能否增加拍照功能?
- 立创EDA把3D预览和2D预览分开了很方便,但好像不能直接在软件中导出预览的图片,如果可以增加这个接口就好了,不用再额外截图影响分辨率
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 3D预览 发帖人:rm543 发帖时间:2020-08-08 09:27:00
- 预览单片机焊盘不显示,是bug吗
- 3D预览单片机焊盘不显示,图片预览是正常的,不知道什么原因,是bug吗?图一是照片预览图二是3D预览
- 所属专栏: 技术交流 标签: 3D预览 发帖人:爱炫的雪 发帖时间:2019-10-23 17:06:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
- 【教程】PCB3D模型预览教程
- PCB3D模型预览教程立创EDA进行PCB3D模型预览教程。立创EDA3D模型绑定,立创EDA3D模型导入。在导入自己的3D模型之前,请先搜索使用其他用户上传的模型,目前已经有很多模型可以使用。1、绘制或者下载3D模型:目前只支持wrl(VRML)和obj格式的3D模型。wrl可以直接导入,不需要压缩;obj必须和mlt文件一起压缩到zip压缩包里面再导入。注意文件后缀名不能大写。下载地址:https://github.com/KiCad/kicad-packages3D这个地址下载单个文件时只能通过右键另存下载,不能通过迅雷等下载,具体看教程视频:https://www.bilibili....
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 3D模型 3D预览 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-07-27 21:56:00
- 3d预览时画布属性空白不能使用
- 3d预览时画布属性空白不能使用
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 3d预览 发帖人:习惯性的回下头 发帖时间:2019-04-18 16:04:00
返回